This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:SPI 处于睡眠模式

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1305709/drv3245q-q1-spi-in-sleep-mode

器件型号:DRV3245Q-Q1

您好、专家!

是否可以在器件处于睡眠模式时读取其配置寄存器?

 S·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    遗憾的是不是、在睡眠模式下、主器件功能块会被禁用以省电、这包括 SPI 和器件逻辑。

    此致、

    -亚当