迪亚尔斯、
1. DRV10983Q1能否设置 PWM 工作范围? 目前、我们只看到最小占空比设置。 如果低于5%、它将输出5%、如果低于1.5%、它将输出0;是否存在以最高速度输出高于98%占空比的最大占空比设置?
2.可以将 PWM 设置为与实际速度相对应,例如我的30%占空比对应于1000rpm?
4.电机的正常启动时间是多少? 我已将第1和第2加速度设置为最大值、可以在8秒内达到目标速度。
很多次!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪亚尔斯、
1. DRV10983Q1能否设置 PWM 工作范围? 目前、我们只看到最小占空比设置。 如果低于5%、它将输出5%、如果低于1.5%、它将输出0;是否存在以最高速度输出高于98%占空比的最大占空比设置?
2.可以将 PWM 设置为与实际速度相对应,例如我的30%占空比对应于1000rpm?
4.电机的正常启动时间是多少? 我已将第1和第2加速度设置为最大值、可以在8秒内达到目标速度。
很多次!
您好!
plese 查看我的答案内联下面,
1. DRV10983Q1能否设置 PWM 工作范围? 目前、我们只看到最小占空比设置。 如果该值小于5%、则输出5%、如果小于1.5%、则输出0;是否存在最大占空比设置、以高于98%的最高速度输出占空比?
是的、PWM 占空比输入可高达100%。 但是、输出占空比取决于设置的电流限制。
2.可以将 PWM 设置为与实际速度相对应,例如我的30%占空比对应于1000rpm?
这不是速度控制模式。 这是一个电压模式控制。 我们需要根据所需的速度输出调整占空比
4.电机的正常启动时间是多少? 我已将第1和第2加速度设置为最大值、可以在8秒内达到目标速度
加速度必须根据电机惯性进行调整。 开环期间的更高加速度可能不会使电机旋转、从而导致启动故障。
请查看调优指南 《DRV10983-Q1调优指南》(TI.com)
谢谢、此致、
文卡塔德里