This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:RRH 36引脚封装图

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849, DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302850/drv8849-drawing-of-rrh-36-pins-package

器件型号:DRV8849
主题中讨论的其他器件: DRV8845

请给我发一份"RRH 0036"的图纸吗?

DRV8849数据表上只有图像、没有图纸。

而且,我在你的网站上寻找它,但无法找到它。

谢谢、此致、

北田卓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kitada-San、

    我们今天也发现了这个问题、我们正在努力解决这个问题并将其放入数据表中。  几天之内就应该有了。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Kitdadasan,

    封装图已添加到数据表:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8849.pdf#page=30 

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我确认了数据表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是不是正确的查询方式,但是,

    我刚意识到数据表上可能还有两处错误。

    (1)第30品的姓名是供款人。

    在图6-1中、它表示为"PGND"。

    在标签6-1上、它会显示"GND"。

    我想知道哪一个是正确的。

    (2)将 RRH0036图纸添加到数据表后、封装信息表消失。

    有诸如[回流温度]和[包装数量]之类的重要信息、所以我想恢复这些信息。

    此致、

    北田卓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kitadasan、非常感谢您指出这些问题。  我将深入研究这些内容、并尽快更新数据表。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kitadasan、

    这是您的意思吗?  似乎数据表已再次更新、以包含以下信息:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8849.pdf#page=33

    但如果这不是信息、请告诉我。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我在第二个问题上所说的!

    谢谢您的关注。

    我刚下载了最新版本。

     

    同时、如果您能回答有关第30品脚姓名的第一个问题、我将不胜感激。



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Het Kitadasan,

    我将与设计团队确认应该是什么。  但是、我有90%的时间确定它应该是 PGND、因为与同一芯片/封装共享的 DRV8845的引脚30被列为 PGND。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kitadasan、

    我已根据设计进行确认、引脚30应为 PGND。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    引脚标记有 PGND1-PGND4。

    引脚30是 PGND0、PGND5还是仅为 PGND?

    很抱歉添加了问题、但希望该问题能被清除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kitadasan、

    对于 GND/PGND 的不一致命名、很抱歉。  对于引脚30、它应连接到 PGND1-4。  PGND#的命名似乎只适用于我们的框图和说明、它是一种表示引脚为 PGND 位于两个输出之间(例如、OUT3A 和 OUT3B 之间为 PGND3、但应与所有其他接地连接)的方法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    现在、所有的事情都很清楚。

    此致、