This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:控制 Linak LA14

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306349/drv8701-control-linak-la14

器件型号:DRV8701
主题中讨论的其他器件: DRV8251A

您好!

我们需要使用 DRV8701来控制 Linak LA14电机:

我们需要在一个方向控制电机:打开或关闭。 如果您发现有任何挑战、您能评论一下吗?

-这需要几秒钟时间。 我们不希望对驱动信号进行 PWM。
-控制由微控制器完成
-电流由微控制器的 ADC 感应。
-FET 将为 2N7002K-T1-GE3 (3A)-> Linak 电机的最大电流为2A。  

如果你看到有任何挑战、你能对此发表评论吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、  

    为此、您是否有理由要使用 DRV8701等栅极驱动器?  我们有许多集成有刷直流电机驱动器、它们具有集成电流检测功能、可连续驱动>2A 的电流、与栅极驱动器解决方案相比、它们的封装尺寸和解决方案成本要小得多。

    例如、查看 DRV8251A - https://www.ti.com/product/DRV8251A 

    如果您告诉我您的工作电压、我可以在您乐于采用集成驱动器解决方案时提供更好的建议。   

    [报价 userid="560196" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306349/drv8701-control-linak-la14 ]-这需要几秒钟时间。 我们不想对驱动信号进行 PWM。

    在没有 PWM 控制的情况下、电机电压将决定电机转速。  如果您在 VM 和工作电压下提供100%占空比、它是否能满足您的时间要求?   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的快速回复。 您的建议是关于价格和尺寸的好得多的建议。 我切换到该组件。  

    我想这已经回答了这个问题。 该电路由+24V 供电、因此  DRV8251A 似乎是一个不错的选择。  

    并解答您的问题。 我们只需要向电机提供 VM 电源电压。 不需要 PWM。 只应控制方向。  


    此致、


    埃里克·范乌登