This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:关于栅极驱动器故障

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294046/mct8329a-about-gate-driver-faults

器件型号:MCT8329A

亲爱的负责人,

在使用 MCT8329A 的原始电路板上、我们存在以下栅极驱动器故障。 您能否详细说明发生此错误的情况?
除以下驱动器故障外、寄存器中没有其他故障为 Hi、只有31位故障为 Hi。

此致、
冈本智史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomofumi:

    DRIVER_FAULT 用于指示 MCT8329存在 与驱动器相关的故障、而不是指示发生了哪个故障。 当 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 寄存器中的任何其他位设置为高电平时、DRIVER_FAULT 位设置为高电平。 DRIVER_FAULT 不应设置为高电平、除非  Gate_DRIVER_FAULT_STATUS 中的另一位 由于与栅极驱动器相关的故障而设置为高电平。

    当故障发生时、您能否提供所有寄存器设置的转储?

    此外、DRIVER_FAULT 位何时设置为高电平?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这是 发生故障时所有寄存器设置的转储。

    没有详细的栅极驱动器故障。  

    e2e.ti.com/.../20231121_5F00_dump_5F00_register.txt

    在我们系统的调试窗口上、还会发生栅极驱动器故障。

    但是没有任何细节错误信息。

    此致、

    冈本智史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    我们的团队目前因美国节假日而不在办公室、我们将在下周回来。
    请预计您的问题会延迟回答、并在此分享可能对分析有帮助的其他详细信息。

    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为此栅极驱动器故障与同步丢失和电机锁定错误密切相关。 即使我禁用这些错误、仍会检测到 SYNC 丢失和电机锁定、这可能是因为 nFAULT 暂时降低。 我将在稍后的日期通过实验检查此内容、但是否可以提高这些错误的检测阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Okamoto-San、

    若要增大同步丢失的检测阈值、可以在触发故障之前通过更改 寄存器 FAULT_CONFIG2中的 LOSS_SYNC_TIME (位21-23)的值来增加同步丢失检测的次数。 在 FAULT_CONFIG2中、您还可以通过将第29位(LOSS_OF_SYNC_EN)设置为0来禁用 SYNC 故障丢失。

    电机锁定的检测阈值无法更改、但可通过更改 位3-6 (MTR_LCK_MODE)的值来更改检测到故障时采取的措施。 值9h-Fh 将禁用电机锁定检测。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、
    感谢您的答复。  

    我在最近的测试中发现、当同步丢失和电机锁定持续发生时、NFAULT 引脚会下降。 此时、它在没有任何特定错误的情况下停止并锁存输出停止状态。 此行为是否符合规范? 我在数据表上没有看到此行为。

    我们尝试平稳启动和停止、以避免发生同步和电机锁定丢失、但根据使用和速度命令、同步和电机锁定丢失是不可避免的。 您能告诉我需要哪些设置吗? 是否只是将阈值设置为使其不太可能发生的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Okamoto-San、

    如果发生同步丢失错误、则还会发生电机锁定故障、这是 因为如果发生以下任一故障、则会出现电机锁定:异常速度、同步丢失或无电机。

    根据您提供的寄存器配置中的故障设置、电机锁定(包括同步丢失) 设置为在 t_CLK 之后重试。 此设置正是导致 NFAULT 引脚持续下降的原因、如果您将其设置为 Latch (锁存)、则器件应在检测到同步故障丢失的第一个实例后停止。  

    对于 loss_of_sync 错误、我们 在 dev.ti.com 上的 MCT8329A_GUI 中提供了调试此问题的指南。 要访问指南、请单击齿轮图标->基本控制 ->故障处理->同步丢失:

    当电机损耗同步时、电机将振动或失速。 由于电机似乎在失速、减小 开环加速度 A1 [OL_ACC_A1]和开环加速度 A2 [OL_ACC_A2]可能有助于解决电机失速问题。 如果电机振动、您可以尝试增加 对齐时间[ALIGN_TIME]并减小闭环加速度[CL_ACC]。

    如果您还没有遵循该指南、能否尝试消除同步丢失故障?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议非常有帮助。 非常感谢。

    我已经能够通过降低 ACC 等和减慢加速和减速来大大改善情况,但同步和电机锁定的丢失往往发生在前向和后向转换。 如果您知道哪些参数在这种情况下可能有效、请提供建议。 随附的是参数列表。

    e2e.ti.com/.../20231205_5F00_slow_5F00_first_5F00_T500_5F00_parameter_5F00_test.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    我将介绍寄存器配置、并且最晚在12月13日之前回复您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua San、

    您是否已确认此情况?

    我想知道的是、当我停止电机时、我总是会收到同步丢失和电机锁定错误。 电机不会失速、但每次都发生。 如何避免这种误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Okamoto-San、

    我还没有时间查看寄存器设置。 我会尽快查看它们、并在明天得到您的回应。  

    此致、  

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。


    此致、
    安德鲁