This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:调试问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306536/drv10983-q1-debugging-issue

器件型号:DRV10983-Q1

大家好、

1) 1) DRV10983Q1是否可以设置 PWM 工作范围? 现在只能看到最低占空比设置、5%以下的输出为0、1.5%以下的输出为0。 是否存在最大占空比设置可使其以高于98%的占空比的最大速度输出?

2) 2) PWM 是否可以设置相应的实际速度? 例如、30%的占空比应为1000rpm。

3) 3)电机的一般启动时间是多少? 将一阶和二阶加速度设置为最大8秒、以达到目标速度。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里