This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:电机信号线

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307120/drv8833-motor-signal-lines

器件型号:DRV8833

大家好、

 DRV8833的 AOUT1、AOUT2、BOUT1和 BOUT2等步进电机驱动芯片是否 需要四条电机信号线与每个信号并联一个电容器来接地? 例如、并联电容值为102、22pf 等、用于过滤掉一些杂波或优化 EMI 发射。

(1)如果没有必要, 请详细说明原因吗?

(2)并联电容器是否存在一些潜在的风险?

(3)您可以帮助查看以下脚本并提供一些 EMI 发射抑制的设计建议吗?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个输出端到 GND 或输出端的缓冲电容器常用于辐射 EMI 抑制。  唯一需要考虑的是电容器的大小。  如果电容过大或电容的并联组合过大、器件可能会 进入保护状态...过流保护(OCP)。  这是由于输出切换时会有大电流流入电容器、如以下公式所示:I = C * dv/dt。   

    此致、

    瑞安