This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:能否驱动 PSS-4热熔丝?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306737/drv3901-q1-can-i-drive-a-pss-4-pyro-fuse

器件型号:DRV3901-Q1

您好!  

我对热熔丝不熟悉、但想知道您是否可以检查 DRV3901-Q1是否能够驱动电池断开开关 PSS-4。

数据表:  PSS-4_Datasheet_06-2019_Rev015 (autoliv.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jen、您好!

    我们目前正在审核您的查询。 由于节假日,请于下周一周三提供详细答复。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer 和客户:

    是的、当然、DRV3901在驱动 PSS-4热像开关时不会出现任何问题。

    此致!

    雅各布