您好、团队成员:
祝你度过一个愉快的假期。
对于 DRV8244-Q1硬件版本、有多个级别可配置模式、如下所示、下面的捕获中存在以下问题:
如果 电阻值随时间变化并超过电平范围(在两个电平之间)、它将进入什么状态?
在我看来、有一些可能性(由 ITRIP 演示):
1.不会进入之前的模式、不进入任何模式、就像禁用模式一样、 Vtrip 的值是多少? 表8-10中禁用的调节级别之间有何差异?
2.它会保持前一种模式,尽管超出建议的电阻设置范围。
感谢您的支持。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
祝你度过一个愉快的假期。
对于 DRV8244-Q1硬件版本、有多个级别可配置模式、如下所示、下面的捕获中存在以下问题:
如果 电阻值随时间变化并超过电平范围(在两个电平之间)、它将进入什么状态?
在我看来、有一些可能性(由 ITRIP 演示):
1.不会进入之前的模式、不进入任何模式、就像禁用模式一样、 Vtrip 的值是多少? 表8-10中禁用的调节级别之间有何差异?
2.它会保持前一种模式,尽管超出建议的电阻设置范围。
感谢您的支持。


Daniel、您好!
感谢您在此论坛中发帖。 这个问题很好:"如果 电阻值随时间变化并超过电平范围(在两个级别之间)、它会进入什么状态?"。
1."不会进入之前的模式、也不会进入任何模式、就像禁用模式一样、 Vtrip 的值是多少?" 它可能是相邻模式中大部分不确定的一种。 我们建议避免使用不会随时间大幅漂移的电阻器。 正如您提到的、该规格本身具有宽容差。 " 表8-10中禁用的调节级别之间有什么区别?" 对于 RLVL1OF6、该电压被视为 GND 电位。 如规格表中所述、GND 电阻不得超过10欧姆。
2."它会保持原有模式,尽管超出建议的电阻设置范围。" 下电上电或从睡眠模式唤醒后、如果电压超出范围、则不会保证模式。 它不会保持以前的模式。
总之、容差非常宽、比如+/- 10%。 因此、请使用在应用的整个生命周期内保持在此范围内的低漂移电阻器。 谢谢。
此致、Murugavel