请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714-Q1 团队成员您好
我想知道作为 IC 中制动引脚基准的 GND。
DRV8714S-Q1 RHA 具有 GND 和两个 PGND。
它们连接到 IC 外部的相同电位、但在 IC 内部彼此分离。
IC、PGND 或 GND 内的制动引脚参考的是哪个 GND?
如果您观察下面的电路块、它似乎用于栅极驱动器块中、并且基准取自 PGND。

此致、
斋藤瑞