This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:在将电机配置写入 EEPROM 时、它会提示电压应高于22V

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307500/drv10983evm-when-writing-the-motor-configuration-into-eeprom-it-prompts-that-the-voltage-should-be-higher-than-22v

器件型号:DRV10983EVM

大家好、

客户使用 DRV10983EVM GUI 时、正准备通过 eeWrite 将配置写入寄存器、但会不断弹出以下提示:

如果此处参考的22V 电压是 EVM 上 P1的 Vcc、则客户可以确认提供的电压超过22V。  我可以问问如何克服这一难题、并通过 eeWrite?将电机配置写入寄存器

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖。

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie Liu:

    让我们检查 J2引脚1-2是否短路、以及电位器(R14)是否完全旋转至3.3V、这样如果器件配置为睡眠模式、则不会进入睡眠状态。

    而 VCC 在 P1处施加24V 电压。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里