This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:在1A 至11A 的电流范围内、电流检测精度是多少?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307523/drv8245-q1-what-is-the-current-sense-accuracy-across-the-current-range-1a-to-11a

器件型号:DRV8245-Q1

E2E、  

我正在 考虑将 DRV8245用于阀控制器。

我 在下面有2个问题。

① μ A 的电流检测精度要求在1A 至2A 电流下小于15%。

超过10.9A 时的感应精度是多少?

 

 

但是、如果您有满足此要求的替代器件/解决方案、请告知我。

我 只需要 H 桥驱动器(不是半桥)、最大驱动电流30A、具有高 CS 精度

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam /客户:

    电流检测精度需要<15%(1A 到2A)。

    遗憾的是、除了数据表中显示的精度外、我无法保证任何精度、您需要在系统条件下进行测试、查看其精度是否足够。  我建议订购 DRV8245S-Q1LEVM 并进行测试。  

    尽管如此、我怀疑1A 电流时15%的精度是合理的、这与该器件将实现的目标大致相符。  请注意、这些精度在器件的整个温度范围内都适用、因此如果器件始终在室温下运行、则可能会发现精度比规格更高。   

    超过10.9A 时感应精度是多少?

    同样、除了数据表之外、我无法保证有任何内容、因此是5%。  但是、鉴于精度随着电流的增加而提高、它可能会优于±5%。  

    kakula 说:
    我 只需要 H 桥驱动器(不是半桥)、最大驱动电流30A、具有较高的 CS 精度[/quot]

    我们仅有 DRV8245和 DRV8244器件支持近30A 的峰值电流。  之后您需要查看 DRV8706-Q1等栅极驱动器、它还具有一个集成式电流感应放大器

     

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam 和 Jacob、

    感谢您的快速帮助!

    TI