您好!
我正在从事一个 BLDC 电机项目。 我遇到的问题是占空比最大值为~50%、PWM_I 最大值为5V (不会更高)。 占空比最大为50%、这是因为 PWM_NI 是2V 和7.5V 之间的三角波。当它与5V PWM_I 信号(在 PWM 比较器处)进行比较时、会产生50%的占空比。 这样做的结果是、在高负载时、转速会降至设定点以下、因为电机没有足够的功率。
我的问题是、如何提高 PWM_I 的电压? 如果 PWM_I 的电压可能达到7.5V、占空比可能达到100%。 我的电路板与数据表图17中显示的示例几乎相同(两象限、模拟速度控制等)。

谢谢。