This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:流经 VM 体二极管的电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308032/drv8231a-current-flowing-through-vm-body-diode

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件:DRV8837

您好!  

我看到 在这里针对 DRV8837发布了这种问题 、但想检查 DRV8231A 是否也是如此。

应用:交流电桩充电入口锁

问题:  

客户在充电桩断电时需要解锁充电插头、以便将一个电容器连接到电机的负极端子。  当系统断电时、开关关闭、电容器放电以驱动电机旋转。 但电流也会通过体二极管流入 VM、反向电流将开启 LDO 并为其他 IC 重新供电。 这是客户不希望出现的情况。 我们有没有解决这个问题的办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    当电机通过机械方式旋转时、所有 BDC 电机都变为一个发电机(直流发生器)、并且所有 MOSFET 本质上都带有体二极管。 因此、任何驱动 BDC 的 H 桥都将观察到这种现象、包括基于外部 MOSFET 的 H 桥。 在未上电时、VM 端子将"看到"这个生成的电压。 与进入 VM 引脚的电源串联的理想二极管(或常规二极管)有助于隔离此电压、使其不会驱动同一电源轨上的 LDO 等其他电路。 但是、这无法防止 DRV 本身由 BEMF 暂时上电。 客户必须确保此产生的电压不违反绝对最大值规格。 VM 的引导电容器。 从 VM 连接到 GND 的齐纳二极管(电源齐纳二极管)有助于减小此电压、使其不超过限制。 下图是一个示例。 2024年的表现非常出色!  

     

    此致、Murugavel