This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:它可以低频驱动电机、但不能使电机高频运行。

Guru**** 1164820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307969/drv8462-it-can-drive-the-motor-at-low-frequency-but-cannot-make-the-motor-run-at-high-frequency

器件型号:DRV8462

大家好、

当 STEP 输入一个低频信号时、电机正常运行。  当 STEP 增加到特定频率时、电机将无法旋转并产生噪声。 您能帮我检查一下吗?

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    当 VM 电源电压不足以克服以高步进速率产生的反电动势(BEMF)并且无法通过电机绕组推动目标电流时、步进电机在高步进速率下的一般行为。 这取决于电机规格 R 和 L 以及 BEMF 常数、VM 电源电压、目标 IFS、步进速率、加速率、 负载惯性和负载扭矩。 您能否分享这些详细信息、包括步进电机数据表。

    针对此行为的常见解决方案是增加 VM 电源电压。 假设客户使用24V 电压进行测试、他们可以使用48V 电压进行测试。客户应该注意到、使用更高的 VM 时、他们可以提高最大步进速率、而不会停止。

    此致、Murugavel