This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:SPI 通信、SDO 无输出

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307760/drv8316c-spi-communication-sdo-no-output

器件型号:DRV8316C

大家好、

下图显示了写入控制寄存器6、然后读取控制寄存器6的数据波形、可以看到没有来自 SDO 的数据输出。 客户想知道原因?

   


客户指的是官方开发板的原理图设计。

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您发帖!

    SDO 上使用了什么上拉电阻器? 从您提供的图片中看、这并不是完全清楚的。

    SlCK 有多快?

    此致、

    亚拉