This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:现在我在查看 MCF8315A 芯片的芯片手册时遇到了一些详细的问题、需要帮助来支持、谢谢。

Guru**** 2574435 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307644/mcf8315a-currently-looking-down-the-chip-manual-for-the-mcf8315a-chip-i-ran-into-some-detail-problems-and-need-help-to-support-them-thanks

器件型号:MCF8315A

器件型号:MCF8315A。

现在我在浏览 MCF8315A 芯片的芯片手册、遇到了一些细节问题、需要帮助来支持、谢谢。
1.芯片输入电压引脚引脚是什么? 芯片供电电压范围? 芯片手册未写入。
2.报警引脚与 nFault 引脚特定拉高拉低输出内容的差异是多少?
PWR 是输入还是输出? 芯片手册有 PWR I、PWR O 和 PWR I/O、但也有 PWR。
4.能否详细介绍 SOX 管脚的细节?
5. DACOUT2/SOX 管脚如何转换 SOX 和 DACOUT2的输出方式?
6.速度引脚控制 PWM 和 Fr 输入之间的差异?
7.在什么条件下通常建立 I2C 通信,是否有引脚控制,导致中断(电引脚和控制引脚).
9. I2C 写入每个字节需要延迟100微秒、发送数据需要延迟多长时间? 还是没有延迟?
10.目前我们的硬件跟 I2C 控制两个 MCF8315A 芯片是一样的、如何发送数据来改变一个单独芯片的目标、就可以分别控制这两个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    感谢您的提问! 团队的大部分成员都在假期结束后、将于1月2日返岗、因此在此期间可能会延迟回复。 我们将对您的请求进行调查、希望能在1月的第一周作出答复。  

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    Unknown 说:
    芯片输入电压引脚是? 芯片供电电压范围? 芯片手册未写入。

    输入电压引脚是 VM 引脚(引脚9-11)。 建议的电压电源范围为 4.5V 至35V、我们建议系统正常电压小于建议最大值的1.5倍、以避免电压尖峰造成损坏。

    警报引脚和 nFault 引脚特定拉高拉低输出内容差异是?

    如果启用了 Alarm 引脚、则会通过将 ALARM 引脚拉高来报告警报引脚上的所有故障(可操作且仅报告)。 当 ALARM 引脚启用时,nFault 引脚将仅通过拉低来报告可操作故障。 如果已禁用 Alarm 引脚、 则会通过将 nFault 引脚拉至低电平来报告 nFault 引脚上的所有故障(可执行且仅报告)。  

    故障操作和处置如数据表的表7-5所示。

    是 PWR 输入还是输出? 芯片手册有 PWR I、PWR O 和 PWR I/O,但也有 PWR.[/报价]

    标记为 PWR 的引脚不能用作其他外部系统的输入或输出。 我们不建议仅将这些引脚连接到数据表第8节中建议的元件。

    Unknown 说:
    您能详细解释 SOX 引脚的详细信息吗?

    如果引脚38配置为 SOX 模式、该引脚将输出内部电流检测放大器输出。 CSA 将测量内部电流检测电阻上的相电流、该算法使用此测量值、如果需要、还可以将引脚38设置为输出。  

    DACOUT2/SOX 引脚如何转换 SOX 和 DACOUT2输出方法?

    在寄存器 A6h 中、位29-28 (PIN_38_CONFIG)可用于设置引脚 38的配置、以输出 DAC、SOA、SOB 或 SOC。 SOA、SOB 和 SOC 是各自的 CSA 输出、可通过设置 F6h 寄存器 DAC_2的位13-0 (DACOUT_VAR_ADDR)来设置 DAC 输出

    Unknown 说:
    速度引脚控制 PWM 和 Frq 输入之间的差异?

    要将速度引脚设置为 PWM 或频率速度模式、必须将寄存器 A4h (PIN_CONFIG)的位1-0 (SPEED_MODE)设置为 所需的速度模式

    在什么条件下通常建立 I2C 通信,以及是否有引脚控制导致中断(电源引脚和控制引脚)。

    只要器件数字内核处于运行状态、在启动时就会建立 I2C 通信。 除了关闭器件之外、没有引脚控制来中断 I2C 通信。

    Unknown 说:
    I2C 写入每个字节需要延迟100微秒、发送数据需要延迟多长时间? 还是没有延迟?

     有关在 I2C 写入期间在字节之间添加延迟的示例、请参阅"通过 I2C 对 MCx BLDC 电机进行编程"的常见问题解答中的示例代码。

    [quote userid="588900" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307644/mcf8315a-currently-looking-down-the-chip-manual-for-the-mcf8315a-chip-i-ran-into-some-detail-problems-and-need-help-to-support-them-thanks 当下我们的硬件和 I2C 控制两个 MCF8315A 芯片的方式一样、如何发送数据来改变一个单独芯片的目标 ID、从而分别控制两个芯片?[/quote]

    寄存器 A6h (DEVICE_CONFIG1)的位26-20用于设置 MCF8315A 的目标 ID。 要在共享 I2C 线路上为每个芯片设置目标 ID、单个器件需要通电、然后使用唯一的目标 ID 进行编程、并且该寄存器配置需要保存到 EEPROM、以便目标 ID 将用于上电或编程需求 在将其放置在共享 I2C 线路上之前对芯片执行的操作

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

      感谢您的回答、它解决了我的紧急需求!