This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434EVM:如何确定电机开关序列

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1309227/drv8434evm-how-to-indentify-motor-switching-sequence

器件型号:DRV8434EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8434

团队、您好!

  我们使用 DRV8434 EVM 以全步进模式运行步进电机(双极)。 电机正常旋转、并且还提供所需的输出。

但是我们的客户有一个问题。

在我们的电机规格表中、我们在下面列出了 MOSFET 步进序列开关序列的真值表。 我们如何验证以下切换序列是否遵循。

我们如何检查哪个 MOSFET 开启了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    数据表第16页提供了 H 桥输出极性级别的开关序列。 正100%表示 AOUT1/BOUT1 HS-FET 导通、AOUT2/BOUT2 LS-FET 导通。 负100%则相反、 AOUT1 / BOUT1 LS-FET 导通、AOUT2 / BOUT2 HS-FET 导通。 这与您在帖子中分享的表相同。 我希望这对您有所帮助。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

      感谢您的快速响应。 是否可以在评估套件上检查此序列。

    如果是、我们需要建立什么连接、我们可以在哪里检查。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    是的、可以在 EVM 上检查该序列。 您可以使用4通道示波器同时查看四个输出电压。 GUI 应设置为如下所示、并使用"Start Steps"按钮一次按一键来将分度器移动一步并监控输出通道。

    此致、Murugavel