请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 您好!
我从事的是24V 的 BLDC 电机应用。
将 F28000157与 DRV8353RS 连接。
现在、我在 DRV 电路板上遇到了故障错误。 故障 LED 持续亮起。
我给电路板赋予的功率最初只有 uFault 引脚为高电平、然后立即变为低电平。
谢谢。
普雷姆库马尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我从事的是24V 的 BLDC 电机应用。
将 F28000157与 DRV8353RS 连接。
现在、我在 DRV 电路板上遇到了故障错误。 故障 LED 持续亮起。
我给电路板赋予的功率最初只有 uFault 引脚为高电平、然后立即变为低电平。
谢谢。
普雷姆库马尔