This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:过流对 MTBF 的影响

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308880/drv8210-effect-of-overcurrent-on-the-mtbf

器件型号:DRV8210

假设 DRV8210 IC 正常使用。 稍后、如果驱动器 IC 的输出持续短路(几个小时)、它是否会影响 IC 的 MTBF? 如果它是、它将如何影响 DRV8210? 它是否会对 IC 造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    如果输出短路、在任何时间段内都将达到过流保护(IOCP)限值。 当该电流超过 IOCP 的时间超过过流抗尖峰脉冲时间(tocp)时、将禁用所有 FET。 在检查电流是否降至此阈值以下之前、将经过重试时间(重试)。 由于输出仅在短的抗尖峰脉冲时间内启用以检查电流阈值、因此应避免热关断(TSD)。  

    该器件应能够调节电流、并在任何持续时间内保护器件免受硬短路的影响。  

    此致!

    大卫