This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:短路电流限制

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308986/drv8412-short-circuit-current-limit

器件型号:DRV8412

您好!

数据表中显示"在 CBC 限流模式下、两个保护系统监控检测器的输出。 第一保护系统控制功率级以防止输出电流进一步增加、即执行 CBC 电流限制功能、而不是过早关闭器件。 该功能可以有效限制电机启动或瞬态期间的浪涌电流、而不会损坏器件。 在电源短路和接地短路情况下、电流限制电路可能无法将电流控制在适当的水平、第二个保护系统会触发锁存关断、从而导致相关半桥设置为高阻抗(Hi-Z)状态。

是否存在定义的电流阈值、这种短路情况会导致强制开启和关闭?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在锁存模式下、有一个比较器在超过限值后在250ns 内跳闸。 这被称为1级、通过外部 OC_ADJ 电阻器进行设置。

    在 CBC 模式下、有两组比较器。 第一组(1级)在达到阈值后400ns 至450ns 内做出响应、并通过禁用输出降低电流...这与锁存模式相同、但计时器增加、以通过占空比限制降低电流。  如果输出上有一个硬短路、一个 LEVEL2比较器将跳闸、并且锁存250ns....it 内的一个故障的速度比1级快、以保护此器件免受一个硬短路的影响。  2级大约比通过 OC_ADJ 电阻器设置的1级阈值大6A。

    在硬短路的情况下、直接短路会使电流大幅上升并且更快、这会触发2级故障、即使器件处于 CBC 电流限制模式、也会导致锁存/故障。

    此致、

    瑞安