This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:我们是否有替代解决方案来竞争 DW7912?

Guru**** 1189030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2624, DRV2605L-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308795/drv2605-do-we-have-alternative-solution-to-compete-dw7912

器件型号:DRV2605
主题中讨论的其他器件: DRV2624

大家好、

DRV2605是替代 DW7912的合适解决方案还是我们有其他产品更适用?  

  

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我认为 DRV2624与 DW7912最为匹配。 DRV26X5器件具有带有集成波形库的 ROM 存储器、而 DRV26X4器件具有 RAM 存储器、允许用户集成其自己的波形。  此外、与 DRV260X 器件相比、DRV262X 器件具有更多的增强功能。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 悉尼:

    应用为汽车(OEM 为奔驰)。 我们是否具有 DRV2624的 Q 级?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我们唯一的汽车级触觉驱动器是 DRV2605L-Q1。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    您能否提供  DRV2605L-Q1和 DW7912的比较表?  

    另外、请分享我们在全球汽车 OEM 市场取得的一些关键成功案例。 谢谢!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    两种器件都具有实时回放模式、存储器存储的波形、I2C 操作、硬件触发和过流保护。 重点是 DRV2605L-Q1 具有更宽的输入电压范围、LRA 的自动共振跟踪和 ERM 的反馈优化型驱动、自动过驱和制动以及自动振动模式。 似乎隐藏了 DW7912数据表、所以这就是我可以进行的比较。 希望这对您有所帮助!

    我将通过电子邮件跟进 WIN。

    此致、
    悉尼诺斯卡特