您好!
根据应用手册、从60x 电气频率的 fpwm 开始计算最小占空比。
我的问题是:如何计算15个 PWM 周期? 谢谢
在最高转速下、最小脉冲测量是最重要的、因为它在总转速中的占比很大、
测量。 当 fPWM = 60 ×电气频率时、在0%到90%的时间内将有15个 PWM 周期
和100%占空比。 这意味着最小占空比为1/15 = 6.7%。 设计5%的占空比将会
速度并简化计算。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据应用手册、从60x 电气频率的 fpwm 开始计算最小占空比。
我的问题是:如何计算15个 PWM 周期? 谢谢
在最高转速下、最小脉冲测量是最重要的、因为它在总转速中的占比很大、
测量。 当 fPWM = 60 ×电气频率时、在0%到90%的时间内将有15个 PWM 周期
和100%占空比。 这意味着最小占空比为1/15 = 6.7%。 设计5%的占空比将会
速度并简化计算。
您好、Nicola、
关于开关频率(F_SW)和相关计算、需要了解几个关键点。 该参考设计部分是关于电流检测的讨论、部分是采用高速运算放大器进行电流检测时的研究结果演练总结。
fPWM (F_SW)= 60 x (最高速度电气频率)的假设或"经验法则"对应于被分成60个 PWM 周期或更多个周期的每个正弦波周期。 2-4至2-7中的四种方式展示了 fPWM 频率的选择如何影响波形。 如果使用的 PWM 周期太少(由于频率较低)、则正弦波将无法正常/识别。 这会使电机以"更粗糙"的速度运行。 本文讨论了电流检测应用领域中的"电源质量"、"扭矩纹波"和"可闻噪声"等术语。 我与参考设计作者了解了这一点、作者现在为电机驱动器提供支持。
2.在指南中的写法中,使用的最高速度电气频率为500Hz,得出 fPWM = 30kHz 的经验值。 四个图2-4至2-7展示了 四个不同的 fPWM 选择如何影响信号。 生成的波形看起来最像 fPWM 为30kHz 或更高的正弦波、选择15kHz 会产生与正弦波不同的信号。 使用45kHz 或60kHz 时、波形比 fPWM = 15kHz 时更像是正弦波。
3. Dmin 的控制关系有点难解释:fPWM (也称为 F_SW)和 Dmin 是相互依赖的,成反比。 fPWM 增加将导致 Dmin 变小。 DMIN 是表示 PWM 周期所需的最小占空比、特别是在从开关开路转换到 PWM 期间。 这种情况发生在正弦波周期的四分之一、特别是正弦波的第一个1/4 (四分之一)处、从0V 上升到最大正振幅。 想象一下将一个完整正弦波周期分为四个部分、其中第一部分是最小占空比的相关部分(因为第一个部分容纳了最受限的条件、即打开开关到 PWM 转换)。 我们已经讨论过、我们选择每周期60个 PWM 周期是为了避免电源质量和纹波问题。 在我们检查 Dmin (最小占空比)时、我们可以将60个 PWM 周期的总周期除以 正弦波的前1/4、从而得到15个 PWM 周期。 现在、我们知道了信号所需的 PWM 周期数、接下来我们需要了解这与 Dmin (我们的最小占空比)的关系。 如果我们所需的最大周期数是15个 PWM 周期、则0%至100%的占空比范围被划分为6.7%、这相当于最小占空比(60/4 = 15;15个周期是15个 PWM 周期、1/(15个 PWM 周期) = 6.7%)。
理解此主题的方法总结如下:必须确定所需的 PWM 周期数、选择的 PWM 周期为60个 PWM 周期。 较低的周期数会导致表示正弦波的信号出现不良行为。 这60个 PWM 周期对应于一个完整正弦波周期、在这个周期中、正弦信号(#1)从0V 增加到最大正振幅、(#2)从最大正振幅下降到0V、(#3)继续下降到最大负振幅、(#4)变化增加到零。 工程师都知道这四个正弦波周期。 第一个1/4部分对应于打开的低侧开关从打开状态变为 PWM 的信号部分。 该变化是系统的限制因素、因为它是测量中最具挑战性的因素。 为了符合此测量的要求、将总共60个 PWM 周期除以四个信号段、得到15个 PWM 周期、对应于正弦波的难以测量部分。 这15个 PWM 周期将正弦波的前1/4部分分成15个等大小的部分。 现在、这15个 PWM 周期必须通过0%至100%的占空比范围来理解。 全占空比分为15个相等的部分、约为6.7%、这是完成最困难的测量部分所必需的最小占空比。
用5%计算得出的裕度反映了较慢的速度、并使设计指南中的数字更易于使用。
此致!
亚历克
尊敬的 Alec:
谢谢你的详细答复,但我有疑问。 我认为 Dmin 计算应考虑调制方案。 例如、在以下正弦调制中、500Hz 正弦、30kHz 三角波且调制指数等于1、在第一1/4正弦波期间、占空比范围为50%至100%(如果我们反转关系、则为50%至0%)。 那么、TI 应用手册中考虑了占空比范围为0%至100%(在正弦波的前1/4)的调制方案是什么?
通常、在电机控制环路中、相电流的电频率与调制信号的频率相同

您好、Nicola、
是的、这取决于调制方案和所设计的电源转换器类型。 这适用于电机逆变器。 这是在使用 InstaSPIN 进行"磁场减弱"期间进行的测量、相电流会变为正电流和负电流。 我的低侧分流器仅在低侧处于"导通"状态时测量电流。
如您所知、有三个"半桥"、每个相位电压对应一个。 在1/3的周期中、当相位尝试设置0电流时、该半桥的两个开关均断开。 这就是我从0%开始的原因。 对于正电流、正如您所说、高侧是 PWM、低侧是互补的。 但对于最后的1/3、低侧100%闭合。 这是我对低侧开关周期的简单理解。 我还使用了1/4正弦波的线性近似值、这不是很精确。

您是否有更好的开关频率指标? 我有兴趣在一个更好的经验法则上与您合作。
此致、
肖恩