This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:具有1盎司覆铜的热计算器

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310409/drv8245-q1-thermal-calculator-with-1oz-copper

器件型号:DRV8245-Q1

您好!

我的客户希望 获取在整个 PCB 上具有1盎司覆铜的热计算器版本、而不是假设顶层有2盎司覆铜的当前版本。  能否针对此用例修改计算器?

谢谢。
马修·吉博尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    Excel 文件包含源公式和仿真。 "2oz 铜"工作表包含 Foster_Networks 的数据。 适用于各种 PCB 尺寸和驱动器器件。 您必须针对1oz 铜层修改此数据。 遗憾的是、我们没有此信息。 谢谢。

    此致、Murugavel