This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:关于 BOOSTXL-DRV8305EVM

Guru**** 2463060 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303989/boostxl-drv8305evm-about-boostxl-drv8305evm

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、、 DRV8305

您好、先生!

感谢您的支持。 我叫 Oishi。

目前、我们正在尝试将 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 用于电机控制。
对于 BOOSTXL-DRV8305EVM 的基本内容、很抱歉、但我想向您提出两个问题。

(1)产品的额定功率是多少?

(2)我想问一下应该使用的电源。

我正在尝试驱动额定电压为24V 的电机。 我希望电机的 BOOSTXL-DRV8305EVM 输出为24V。
在这种情况下、为 BOOSTXL-DRV8305EVM 使用24V 电源是否正确?
我还想问、是否有功能可用于根据设置输出24V 电压、即使连接了12V 电源也是如此。

对于给您带来的不便、我们深表歉意、但感谢您的配合。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oishi、  

    非常感谢您的问题和使用我们的论坛!   

    请允许我查看我们提供的 EVM 文档、并在今天或明天结束时提供答案。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    从那时起,它是如何取得进展的?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oishi-san:  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oishi-san:  

    很抱歉在假日期间出现这种反应的延误。  

    [报价 userid=587676" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303989/boostxl-drv8305evm-about-boostxl-drv8305evm ](1)产品的额定功率是多少?[/报价]

    对于该器件没有特定的额定功率、但该 EVM 的电路设计约为15A RMS (20A 峰值)电流驱动能力。 但是、DRV8305单元本身没有规定的电流限值、在用户自己的设计中达到功率级/PCB 设计、因此器件由于热耗散而保持在规定的工作温度内。  

    此处的此相关 E2E 帖子 可能会进一步阐明我的评论。

    Unknown 说:
    (2)我想问一下应该使用的电源。

    我正在尝试驱动额定电压为24V 的电机。 我希望电机的 BOOSTXL-DRV8305EVM 输出为24V。
    在这种情况下、为 BOOSTXL-DRV8305EVM 使用24V 电源是否正确?
    我还想问,是否有一个功能可以用于输出24V,取决于设置,即使是连接了12V 电源。[/报价]

    每个 MOSFET 的电源/漏极应由相同的工作电压(PVDD 为24V)供电。  

    对于该器件、不建议使用分离式电源、这意味着功率级电源应始终与输入电压相同、而我们的更高电压 DRV835x 器件允许功率级由不同的电压电源供电。   

    我希望这些信息对您有所帮助、并再次对响应延迟表示歉意。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    感谢您的答复。

    我理解(1)和(2)答案的内容。 我要结束这件事。
    如果有任何其他不明确的地方、我会再次发布、非常感谢。

    此致、

    大石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oishi-san:   

    很高兴听到此主题对您有所帮助、 是的、如果您有任何进一步的问题、请随时再次与我们联系。  

    如果您可以单击"已解决"按钮、这将有助于关闭当前主题。   

    此致、  

    -约书亚