This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:寄存器数据文件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MSP430FR2355, MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306539/mct8316aevm-register-data-file

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316AMSP430FR2355

大家好、

在 MCT8316A_GUI 1.1.4保存的寄存器文件 regs 7.24.json 中、MCT8316A 手册中找不到某些寄存器名称。

这些寄存器是否在 MCT8316A 芯片中? 或者它们是 MSP430FR2355中 MCT8316AEVM 的寄存器名称吗? 寄存器名称如下图所示:

您能帮助检查一下吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖。

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    ANA_TRIM#和 algo_reserved# 寄存器是 MCT8316A 的只读内部寄存器、用户无需进行配置、因此我们在数据表中没有相关说明。

    这些 寄存器包括出厂配置的调整设置和内部算法配置。

    此致、
    埃里克·C·