This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:在具有不同负载的独立模式下同时使用两个输出

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311507/drv8245-q1-using-both-outputs-simultaneously-in-independent-mode-with-different-loads

器件型号:DRV8245-Q1

您好、应用团队:

当一个负载连接高侧栅极和另一个低侧栅极后、在独立模式下使用 DRV8245的输出是否有任何限制?

谢谢。

海因里希·雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Heinrich、

    在独立模式下、两个半桥是独立的。 不过有一个警告。 两个半桥共享一个 IPROPI。 仅适用于低侧负载。 因此、ITIP 和与 IPROPI 相关的功能仅适用于具有低侧负载的半桥。 对于具有高侧负载的电桥、IPROPI 不会检测到电流。 谢谢。

    此致、Murugavel