This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:使用外部电阻器进行电流检测

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310832/drv8311-current-sensing-with-external-resistor

器件型号:DRV8311
主题中讨论的其他器件:DRV8313

您好!

对于我的应用、读取2个模拟输入然后通过计算得到的电流过慢。 在查看方框图时、我看到 H 桥已与 PGND 分离。 我的问题是、我能否连接外部电流传感器。 连接 TVS 二极管并检测电流外部? PGND 继电器是否仅连接 H 桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Karel、

    PGND 不仅是 H 桥的 GND、还包括电荷泵。 方法之一是使用直列式 CSA 进行相电流检测。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Akshay、

    感谢您提供信息、我认为最好的解决方案是切换到 DRV8313。

    卡雷尔