This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:I2C 通信

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987EVM, USB2ANY, DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311149/drv10987-i2c-communication

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

使用 DRV10987EVM 的 GUI 时、该 EVM 配备了 USB2ANY。  但 TI.com 上 USB2ANY 没有库存。  使用 GUI 时、DRV10987芯片是否必须使用 USB2ANY?   如果客户自己进行设计、还有其他方法吗?

此致、

刘安妮