This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:通过 I2C 配置寄存器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1309655/drv10987-drv10987-config-registers-through-i2c

器件型号:DRV10987

您好  

  我们将在现有应用中使用 DRV10987。 请告诉我、我们是否可以在不使用 EEPROM 的情况下直接访问配置寄存器。

实际上、我们绕过 EEPROM 尝试了这种方法、我们将通过 I2C 直接写入配置寄存器、但在读回配置寄存器时、错误的值是错误的、先前通过 I2C 写入的值不是实际值。  

请向我们建议如何回读配置寄存器以确保正确写入配置数据。

谢谢。此致、

Sivasuryan 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Siva、

    感谢您问这个问题。 我们将在下周提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

      在通过 I2C 修改寄存器之前、是否设置 ShadowRegEn = 1?

    请记住、由于您正在修改影子寄存器并忽略 EEPROM、因此您编程的设置不会存储在 EEPROM 中、并且在下电上电后设置将丢失。

    此致、
    埃里克·C·