This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:如何使用 HW 接口正常驱动电机?

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312331/drv8462-how-to-use-the-hw-interface-to-drive-the-motor-normally

器件型号:DRV8462

大家好、

使用硬件接口时如何驱动电机? 如何像 SPI 接口一样控制运行电流和保持电流?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    为了通过硬件接口驱动电机、您必须相应地配置设置。

    模式 :对设备进行编程,以便使用 SPI 或硬件(H/W)引脚接口操作。

    参考电压 : 用于设置满量程电流的电压参考输入。 DVDD 可用于通过电阻分压器生成 VREF。  

    nSCS / M0 :使用 H/W 接口时,此引脚对微步进模式进行编程。  此引脚上的低电平有效支持串行接口通信。  

    步骤 : 步进输入。 有效边沿会使分度器前进一步。  使用 H/W 接口时、STEP 有效边沿始终是上升沿。

    方向 : 方向输入。 逻辑电平设置步进的方向。

    使能 : 逻辑低电平可禁用设备输出;逻辑高电平可启用。 当器件使用 H/W 接口工作时、ENABLE 引脚还会确定 OCP、OL 和 OTSD 故障恢复方法。

    所有其他引脚在两种型号上均按照数据表中所述运行。 有关更多参数规格、请参阅数据表。

    下面的屏幕截图显示了 H/W 和 SPI 型号之间的差异、并可在数据表中找到。

    此致!

    大卫