This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:评估板上的 SOX 测试点无法运行

Guru**** 2462450 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311920/mcf8316aevm-sox-testpoint-on-eval-board-inoperable

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCT8316A、MCF8316A

我尝试通过 MCF 的 SOx 引脚读取电机电流。 为此、我连接到 MCF8316AEVM 上标记为 DACOUT2/SOX 的测试点。 但是、我无法从它获得任何信号。

检查电路板提供的原理图后、我注意到 DACOUT2/SOX 测试点连接到 MCF 的引脚36、在其数据表中标记为"NC"。
该测试点应连接到引脚38。

我建议将此信息添加到 MCF8316AEVM 用户指南中、并修复硬件以正确连接到 MCF。

同时、如果有人需要 SOX 信号、则必须使用 DACOUT2/X2测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供反馈、对于由此造成的困惑深表歉意。

    该 PCB 专为在引脚36和37上具有 DACOUT 功能的 MCT8316A 以及 具有 NC 引脚的 MCF8316A 而设计。

    我已提交一个内部 TT、使用这些信息更新 EVM 用户指南。

    此致、
    埃里克·C·