This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:Motor Studio 中的 EEPROM 控件存在错误/问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312643/mcf8316aevm-bug-issue-with-eeprom-controls-in-motor-studio

器件型号:MCF8316AEVM

在 Motor Studio 中、当点击 EEPROM Control 下的"Read From EEPROM"时、会出现一条消息。"此操作会将所有值写入 EEPROM 寄存器"。  它应该说"读"而不是"写"。  至少我希望如此!  如果它实际上是写而不是读,这是一个巨大的错误。  如果它正在阅读但给出了错误的信息,这是非常令人困惑的。

您能否详细说明正在采取什么行动?

请修复此错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    这确实是弹出对话框中的一个拼写错误。 但是、 尽管点击 Read From EEPROM 按钮时出现错误消息、但仍会执行相应的正确读取/写入操作。 此错误/拼写错误已在内部归档、并已由我们的 GUI 开发人员在下一版本中解决。

    此致、
    埃里克·C·