主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、 、MSP430FR2355、 MCF8316A
我在将 MotorStudio 与 MCF8316AEVM 配合使用时经常会遇到问题。 有时、它无法看到 EVM。 如果我单击"继续"并转至"选项/串行端口"、则会显示:"检测到的 USB 端口不足。 请检查您的 USB 连接..." 设备管理器(Win10)中显示了虚拟串行端口、因此 MotorStudio 可以之前似乎掌握了该端口。 我怀疑云版的 MotorStudio 可能已经安装了一些驱动程序,这是这样做的--我在安装本地软件版本(0.1.9)之前尝试了云版 MotorStudio。 我到处都在看,似乎没有看到任何垃圾安装,并使用 Process Explorer 尝试查找连接串行端口的服务没有运气。 它曾经工作有时,但现在根本不工作。 我如何修复它或通过某种方式越过它?