This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:信号端子的输入/输出电容器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313244/drv8714-q1-input-output-capacitor-of-signal-terminal

器件型号:DRV8714-Q1

团队成员

请告诉我以下端子的输入和输出电容器。

目的是计算信号线上放置电阻器时的波形延迟。

 DRVOFF_NFLT
 NSLEEP
 IN1_EN1
 nSCS
 SCLK
 sdi
 SDO

此致、
斋藤瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rui、

    您提到的任何引脚上均无需使用任何输出电容器。   

    您可以查看方框图以了解有关该器件的更多信息、主要是内部电阻器。  除了数据表中的数据外、我没有任何引脚的内部电容数据。  

    此致!

    雅各布