This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-CT:客户希望深入了解 DRV2605L 功能、但不知道如何开始!

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313477/drv2605levm-ct-customer-would-like-top-study-drv2605l-function-but-don-t-know-how-to-start

器件型号:DRV2605LEVM-CT
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

我的客户计划设计此解决方案、但似乎太复杂。

我向他们申请 EVM 板、但不知道如何启动。

我知道吗、我们有介绍如何控制电机的演示材料吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  针对这一点、我们有两个文档、即 EVM 用户指南和快速入门指南。 如果您希望使用 GUI、触觉控制台、则需要 USB2ANY。 我们还 有关于 Haptic Control Console 的用户指南。 默认 EVM 跳线位置支持快速操作、您只需  通过 USB 为 EVM 供电、然后即可使用电容式触控按钮控制电机 (您可以参阅 EVM 用户指南中的第1.2节"快速入门电路板设置"、仔细检查默认的 EVM 设置)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特