This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8410:有关浪涌电流的问题

Guru**** 2555320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8410, DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313264/drv8410-question-about-inrush-current

器件型号:DRV8410
主题中讨论的其他器件: DRV8213

尊敬的 TI 专家:

我的客户测试了 DRV8410的新产品。 他们对浪涌电流有疑问。

首先、它们为 DRV8410上电、如果电机被移动、我可以看到浪涌电流和电池电压下降。 请查看下面的波形。

他们还测试了 MAX22201 (ADI)、未发现浪涌电流、因为 MAX22201能够控制浪涌电流的限制。

1. DRV8410是否正常工作?

2.如果可以的话,我们可以通过修改原理图来解决它吗?

3.如果我们无法解决、请推荐其他不存在浪涌电流问题的电机驱动器。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    该器件通过将内部基准电压与 xISEN 引脚上的电压进行比较来实现电流调节、该电压与通过外部检测电阻的电机电流成正比。 限制电流的能力可以显著减小电机启动过程中和失速条件下的大电流。

    DRV8410还提供1.8us 的固定消隐时间(tBLANK)、其中电机驱动器将忽略浪涌电流、从而不会触发 IOCP 阈值。  

    DRV8213具有 可调消隐时间和微浪涌特性、并提供失速检测功能、因此是一个不错的选择。  

    此致!

    大卫