大家好、
客户使用 stm32f103vct6通过菊花链控制3个 DRV8912芯片。 当 SLEEP 引脚设置为1时、故障指示灯将亮起。 他试图关闭开路检测、但仍然没有响应。 客户认为这是 SPI 读取和写入问题。
操作 DRV8912寄存器时、他是否仅需将 nSCS 引脚拉至低电平、等待8个传输字节完成后将其拉至高电平?客户了解到、需要为 nSCS 提供一个脉冲信号才能开始读取和写入。
通过 SPI 读取和写入 DRV8912时、可以使用全双工模式还是只能使用半双工模式? 尤其是以菊花链形式连接时。
根据 SPI 通信协议、在全双工模式下、读取和写入是同时执行的。 当他发送第一个标头字节(HDR1)时、他能否接收状态位(S3)、或者他是否必须等待发送8个字节然后发送一个空字节来接收数据?
此致、
安妮