主题中讨论的其他器件:MCF8329EVM、MCF8316A
我将在一个负载相当高的应用中测试 MCF8329EVM、该应用快速啮合、通常会出现 LOCK_ILIMIT 故障。 我的电机额定峰值电流为78A、我的 BASE_CURRENT 设置为0x1000 = 150A、LOCK_ILIMIT 为65%= 97.5A
我正在通过 GUI 监控 BUS_CURRENT、而从来没有看到即使在电机发生故障的测试期间、该电流也超过11A。 我已经通过电流探头和示波器监测了电源输出电流、电流值确实更高、峰值为~20A、但这仍然远不及 LOCK_ILIMIT 设置。
根据数据表、LOCK_ILIMIT 是基于相电流的、我认为它必须不同于总线电流。 如何监控该值? 显示的光学扩展量。 我可以尝试在其中一个相位周围连接探头、但我无法预测故障期间哪个相位将处于活动状态、并且只有一个电流探头。 此外、为什么 BUS_CURRENT 与我在电源上测量的值不一致? 它只是重平均值了吗?