团队、您好!
我对 DRV3256-Q1中的相位比较器单元存在一些疑问
Q1 -- 根据 PHC_CTRL 寄存器字段说明,
当 PHC_TH 在上升时设置为1b0 = 75%、在下降时设置为25%时、这是否意味着只有在发生转换时(下降沿或上升沿)、才会在 PHC 引脚上反映出错误比较; 或者它是否 也会在 SHx 处于某个固定电压电平(例如、例如 DHCP 的15%)时反映出来。
Q2 ----如果你 按照下表帮助我处理 PHCx 引脚的响应,将会很有用
PHC_TH | SHx 处的电压 | PHCx 引脚状态 |
1b0 =上升75%、下降25% | DHCP 超过75% | |
低于 DHCP 的25% | ||
在上述范围之间 | ||
1b1 = 50% | DHCP 超过50% | |
低于 DHCP 的50% |
谢谢你。