This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:驱动器在不支持 SPI 访问的加电状态下运行

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314674/drv3255-q1-driver-operation-on-power-up-without-spi-access

器件型号:DRV3255-Q1

您好!

在我们的电机驱动应用中、可能会有一种模式需要为驱动器加电、并让 PWM 输入驱动栅极驱动输出、而无需通过 SPI 进行任何配置。
我们在其他一些供应商的驱动器中发现、尽管加电的默认寄存器设置可以正常工作、但他们都需要至少一个 SPI 存取来启用栅极驱动输出。

DRV3255-Q1是否需要进行任何 SPI 访问以通过 PWM 输入实现栅极驱动输出控制?

谢谢。
伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    很遗憾、在没有保密协议的情况下我无法公开讨论这些细节、但是根据具体情况、DRV3255可能包含一些可能会有所帮助的特性。 我希望我可以讨论更多、但遗憾的是、由于 NDA、我无法讨论。

    此致、

    安东尼·洛迪