This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM、motorware 连接错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314564/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-motorware-connection-error

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8353

之前未链接在线 GUI、因此我们将通过 motorware 再次进行该操作。
目前的进展情况如下。

我们将遵循 SLVUBH8B 指南。
1.安装 CCS 6.3或更高版本-安装完成


2.安装 motorware 软件-完整安装

3.在 EVM 模块 USB 连接之后施加直流电源-检查连接性和电源

4. DRV8353Rx 软件安装-安装完成


5.将 DRV8353Rx 文件夹移至 motorware -完成


6.通过项目/导入获取 proj_lab05b -完成

7.更改自定义包含路径-更改完成


8.清理后编译项目-发生生成错误

如果重试、可能会收到错误#10010。
我是不是以错误的方式执行它?如果您能让我知道、我会很感激、我希望大家都能度过美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、

    我认为 C2000团队可以最好地解决您的问题。 请让他们留出一些时间来审查您的问题并提供更新。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试在 CCS 中打开 hal_obj.h 会出现什么情况? 如果它无法打开、则您的 include 路径可能存在问题。 我对此非常怀疑。 您的 include 路径中不应包含特殊字符-我认为 src 不知道在哪里可以找到.../CCS 文件夹。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从头开始再试一次、但有一个我之前提到的错误。

    如何解决此错误?

    hal.h 文件在 CCS 中正常打开。

    我要保存并附加日志文件。

    e2e.ti.com/.../DRV8353RS_2D00_EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的行事方式是否正确?
    错误#10010已修复。 但是、我不知道如何查找首先在./drv8353.obj 中引用的未解析 symbol_gDeviceVariant 错误。

    未声明变量。 其中变量声明为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    决议是根据地址中的内容作出的。
    e2e.ti.com/.../drv8353rs-evm-drv8353rs-evm
    是否可以审查该方法是否正确?
    我从 ti 下载的数据缺少该器件。

    用户提示"uint16_t gDeviceVariant = 0xFF;"在 proj_lab05b.c 的第109行中声明。 但是、我下载的数据不会声明 gDeviceVariant 变量。

    通过任意添加该错误得以解决。

    文件执行路径如下。

    安装文件如下所示。
    如果您不介意、您能否检查安装文件是否正确

    很抱歉这个冗长的问题。

    e2e.ti.com/.../slvc736a.zip

    e2e.ti.com/.../motorware_5F00_1_5F00_01_5F00_00_5F00_18.zip

    指南第7页上的路径与我安装的文件上的路径不匹配。
    我的路径中间再有一个 drv83xx_foc。
    C:\ti\DRV8353Rx-1.0.1\drv8353Rx_instaspinFOC_fw\drv83xx_foc\drvic

    我对指南第8页的第2.2.2段有疑问。 GUI 现已连接。
    我安装的文件中不存在第2.2.2段第8号路径。 我安装了以下每一个文件。 我可以随意创建路径吗?e2e.ti.com/.../7607.Two-installation-files.zip