This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:DRVOFF 终端

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314861/drv8145-q1-drvoff-termination

器件型号:DRV8145-Q1

大家好、

如何在不需要 DRVOFF 引脚时端接 DRVOFF 引脚?

Datahseet 描述了连接关闭低电平。

但是、DRVOFF 引脚具有内部上拉电阻器。

如果我们将 DRVOFF 连接到低电平(连接到 GND)、则可能存在不充分的泄漏电流、导致泄漏电流增大。

是否实际上断开至低电平(连接至 GND)正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、应直接与 GND 相连。  如果客户使用 SPI 型号、则可通过寄存器位控制输出状态。

    为此、他们可以使 DRVOFF 引脚保持未连接状态(悬空)并向 DRVOFF_SEL 寄存器写入"1"。  这将在引脚本身(DRVOFF)和内部寄存器位 S_DRVOFF 之间创建一个逻辑"与"。  因此、当 S_DRVOFF 位"并且" DRVOFF 引脚为"1"时、输出将被禁用。  如果 S_DRVOFF 位为"0"、将启用输出。  这样可避免不必要的泄漏情况。

    此致、

    瑞安