This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM 连接错误

Guru**** 2577005 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8353, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311112/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-connection-error

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8353CCStudio

目前、已购买并使用 DRV-8353RS-EVM 套件。
按照的指南进行操作。

slvu791b
-根据2.1段下载并安装 Setup_DRV8353Rx-1.0.0_EVM.zip 文件
我找不到安装项、因此我访问了以下站点、并参考了其他人的问题、安装了 DRV8353RS/H-EVM 固件(zip)。
https://www.ti.com/tool/download/SLVC736

但是、安装后没有 DRV-8353RX EVM 快捷方式或 GUI 应用程序。

因此、我转到下面的网站并运行了在线版本。
dev.ti.com/.../
加电后、我连接了 USB 进行检查、但没有连接到程序。

出现表明硬件未连接的错误。

slvubh8b

因此、我遵循了 Motorware 指南、并尝试采用不同的方式进行连接。

您已根据指南安装了最新版本的 Motorware。

说明中说要设置硬件、但如何设置硬件?
CCS 已安装。

接下来说安装 DRV8353Rx 固件软件、但与上一个软件相同。

之后、我通过参考步骤9移动了文件。

按照第2.2.2段导入 CCS 文件。

我从事以下工作。 我不太了解这个部分。 像照片文件那样做是正确的吗?
2.在"Project→Properties→Build→C2000 "中更改 drv8353自定义包含路径
Compiler→Include Options"更改为以下 include
"安装目录":src

CCS 已清理完毕并根据以下说明进行构建。

没有像编号8这样的输出文件路径。
使用通过 CCS 上的路由快捷方式找到的路由是否正确?
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8353\f28x\f2802xF\projects\ccs

如果您能告诉我我是否有任何错误或遗漏、我将不胜感激。
如果您有任何有关方法的顺序数据、请告诉我这些数据。
我希望大家都能度过美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、   

    设置器件时、 是否可以在接通外部电源之前尝试重新启动程序并首先插入 USB?   在连接到 USB 之前先打开器件电源可能会导致出现连接问题。   

    您还可以尝试使用不同的 USB 端口 和线缆、 以确保没有外部因素影响。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当仅连接 USB 时、器件未连接、因此我接通了外部电源、但仍然无法连接。
    仅连接 USB 时出现的错误如下所示。
    正在重新启动程序模型...
    正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
    连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针/C28xx
    sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: packed com.ti.ccstudio .scripting.environment.ScriptingException:连接到目标时出错:发生仿真失败( #14)在 行号为14Restart completed。

    应用外部电源的数字隔离器、( #14)更改为( #18)并且仍然无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新、 Youngtak。   

    您是否可以 在其他计算机上尝试相同的过程/操作云 GUI、 因为可能存在导致无法识别 USB/设备的未知过时驱动程序。   

    我会继续研究此事,并会跟进其他建议。  

    谢谢、此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    其他计算机上的症状相同。
    我们可以从上面的指南开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、   

    是的、在尝试使用 MotorWare 方法之前、 我认为最好从 EVM GUI 指南设置的一开始就开始此过程-从(1.0.0)卸载 GUI 软件并逐步完成重新安装过程。  

    但首先、 您能否重置器件上的固件(ISO 板上的按钮) 并翻转步骤1:"确保 ISO-F28028F 已配置串行开关 S4OFF 和引导开关 S1
    从左到右为 pcb "--先重置这些开关,再打开 ON-ON-ON 电源。  打开在线 GUI 并将 USB 连接到笔记本电脑、然后观察连接图标。  

    如果未连接、请将 USB 从 PCB 和笔记本电脑上拔下、并等待几秒钟、然后先将 USB 重新连接到笔记本电脑 、再连接 PCB。   

    请告诉我、该序列是否产生任何不同的结果。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 GUI 并通过指南中的链接重新安装了 GUI。

    INSTASPINUNIVERSALGUI 软件编程工具| TI.com

    我还检查了开关的位置。

    之后、我访问了在线 GUI 并运行了您提到的1.0.0版。

    此程序将被正常调试。

    但是、当您运行 DRV8353RS 时、您会在底部看到一条语句、即硬件未连接。

    移除 USB 后重试时的结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您完成这些步骤、 Youngtak。  

    让我明天咨询我的团队、马上进行更新。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我问题是否有所改善。
    你有什么视频介绍如何做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、  

    为了降低冗余程度、我将关闭此主题、因为此主题将在此处的最近主题中继续介绍: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314564/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-motorware-connection-error

    我们认为 C2000团队的指导将是进一步解决和解决该问题的最佳方法、因此请预计对此主题还有其他回复!  

    谢谢、此致、

    -约书亚