请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2625 您好!
我的客户在尝试弄清楚如何处理 用于生产的 DRV2625的校准例程、并正在寻求一些反馈。
- 他们能否描述多个 LRA 的特性并以组装时的方式将平均校准信息编程到各自的 MCU 中、以用于所有生产电路板? 很明显、LRA 的器件间存在差异、但我们是否认为需要个性化校准?
- 如果您在组装时对校准进行硬编码、是否存在随时间漂移、共振变化或幅度变化的问题? 我们认为在 t=0时进行校准并且从不再次改变这些值是可以的吗? 替代方案是在每次上电时运行校准、这样您就可以捕获生命周期内的任何更改、但这会使器件上的 FW 和导通时间复杂化。
- 他们计划仅将触觉用作设备上触摸屏按压的反馈、我们是否认为部件间的差异或老化足以让用户在校准值不理想时注意到任何变化?
提前感谢!
约翰