This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:关于 DRV8711 BOOST 仿真软件 GUI 安装问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, UNIFLASH, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316490/boost-drv8711-regarding-the-installation-issues-of-drv8711-boost-simulation-software-gui

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430G2553

大家好、

客户有以下问题需要您的帮助。

下载最新版本的 GUI 编译器运行时间以最初运行 BOOST-DRV8711 GUI:
如果您还没有 TI 帐户、则必须注册一个。 为以下项目选择合适的版本:
操作系统的计算机、并按照安装说明进行操作。

无法打开此 URL:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:GUI_Composer#GUI_Composer_Downloads

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    您可以先使用 GUI 自己尝试执行这些步骤吗?  我几个月前尝试让此功能在我的 TI 笔记本电脑上工作、而不是在个人计算机上工作: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275138/boost-drv8711-gui-problem 我很乐意听到这些步骤是否对您和客户有用。  

    另外、请尝试向客户发送一个非升压 EVM、我们解决的此 EVM 的问题要少得多: https://www.ti.com/tool/DRV8711EVM 

    刷写固件  连接至 MSP430 Launchpad:

    1. 安装 TI 工具  UNIFLASH https://www.ti.com/tool/UNIFLASH#downloads
    2. 打开 UNIFLASH、插入 MSP-EXP430G2、然后输入"MSP430G2553"作为器件名称、选择片上版本。   
    3. 选择连接列表中的第一个条目、应为"TI MSP430 USB1"或相似项。  
    4. 单击"开始"。   
    5. 浏览至固件文件-应为  BOOST-DRV8711_FIRMWAREv1.11.out    从 BOOST-DRV8711页面下载硬件和软件文件后、请在文件夹"...\slvc575b\BOOST-DRV8711硬件和软件文件\Application\BOOST-DRV8711_FIRMWAREv1.11\Debug\"中执行此操作。
    6.  单击  加载映像 。  这样会将 BOOST-DRV8711固件成功刷写到 Launchpad 上

    GUI Composer Runtime V1安装:

    1. 从此处下载并安装 GUI Composer v1 Runtime 版本6.2.0.1: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/gc_downloads_v1runtime.html
    2. 将整个 BOOST-DRV8711_GUIv1.0文件夹移至"C:\ti\guicomposer\webapps\BOOST-DRV8711_GUIv1.0"。  创建 webapps 文件夹(如果不存在)。 现在不要运行它。  
    3.  

    串行端口 FIFO 设置:

    1. 打开 Windows  设备管理器。  展开"Ports  (COM & LPT)"、  
    2. 选择 MSP430器件-应命名为"MSP430 Application UART (COM###)"。  右键单击它并选择"属性"、转到"端口设置"、"高级"
    3. 禁用  Use FIFO Buffers (使用 FIFO 缓冲区)框。  单击 OK (确定)、OK (确定)。  

    硬件设置

    1. 在下图右上角的黑色框中圈出 RX/TX 上的2个接头。  使它们与图像匹配
    2. 连接并打开 EVM 电源

    最后、运行  BOOST-DRV8711_GUIv1.0.exe  文件。  给它几分钟的时间来设置。  如果您幸运、它应该可以连接并工作-它可以在我的计算机上正常工作!

    此致、

    雅各布