This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:GUI 无法识别 EVM。

Guru**** 2462110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MOTORSTUDIO, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312973/mcf8329evm-gui-does-not-recognize-evm

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIOMSP430FR2355

大家好、支持团队。

我购买了 MCF8329EVM。
但是、GUI (Motorstudio)无法识别 EVM。
我根据用户指南配置了硬件、安装了 GUI、连接了 PC 和 EVM、启动了 GUI、选择了器件、并点击了 Proseed 按钮。 GUI 无法识别 EVM。
接下来,我做了以下几点:
・更新到 MSP430FR2355的最新固件
-已将 FT232R 驱动程序更新为最新版本。
-将 COM 端口波特率设置为460800

我已经做了以上的事情,但它仍然没有被认可。
缺少什么?

我还附上了 EVM 通电时的照片。


此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您在 e2e 上发布您的问题! 今天是美国的节日、但我们将努力在本周晚些时候提供回复。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛迪-桑

    GUI 按照以下步骤识别 EVM。
    跳线设置等已提前完成。
    1.在开启 EVM 之前、通过 USB 将其连接到 PC、PC 端口将识别 EVM (必须运行 FTDI 驱动程序)
    确保
    2.将端口波特率更改为460800
    3.断开 PC 和 EVM 的连接一次。
    4.启动 GUI 并打开 EVM (VM)电源
    5.使用 USB 电缆连接 PC 和 EVM
    6.验证 GUI 是否能够识别 EVM

    在用户指南中、步骤是连接到 PC ->为 EVM 上电、但无法使用此过程识别它。
    如果您知道原因、请告诉我。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛迪-桑

    您有任何更新吗?

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已发现 GUI 中的一个错误、在该错误中、启动后有时无法识别 USB 串行端口。 发生这种情况时、只有关闭并重新启动 GUI 并重新插接 EVM、才能解决此问题。 通常、在重新连接之前需要几次尝试。

    请预计2月 GUI 的更新将解决此连接问题。

    此致、
    埃里克·C·