您好!
我已经在 drv8434上运行 SPI 有一段时间了、没有问题、但使用非 TI 电路板作为控制器。
我们目前正在致力于将控制器迁移到 TI、但一直无法使 SPI 按预期工作。
我曾尝试过:
- 以电机示例(特别是8136)+忽略所有"电机"工作+按照上述操作设置"原始"SPI。 这根本不起作用。
- 运行多个 SPI 样本-具体来说、在 spi_ex6_eeprom 样本上收到了"最佳"结果(无故障+相干响应)、但无论发送什么内容、我都始终接收到0x60:
- 写入-->读取一个字节-->读取一个字节:0x60、0x60。
- 写入-->一次读取2个字节:0x6060
- 读取一个字节-->读取一个字节:0x60、0x60。
- 一次读取2个字节:0x6060
是否有通过 SPI 使用 drv8434s 的示例?
谢谢!
投资回报(ROI)