您好、专家!
我当前使用驱动器 DRV8353FH 为 H 桥电路供电、因此仅使用驱动器 A 和 B。 电流放大器当前存在问题。
-我已按照数据表中的支路 A 和 B 中所述放置分流电阻器(在 SPx 和 SNX 之间)。
-我有如下连接的桥臂 C:SHC、SPC、SNC、SOC 接地;GHC 和 GLC 未连接。
-我的原理图设计和数据表中的建议没有区别,除了 VREF 和 GND 之间的电容器是1uF 而不是数据表中显示的0.1uF。
-我将增益引脚设置为 High-Z (当前悬空)、这应该会产生20V/V 的增益。 在该配置下、当启用驱动器时、驱动器引脚增益在内部设置为3.1V。
- VREF 设置为3.3V ,我在 PCB 中正确测量。
在采用上述配置且没有电流流过分流器和驱动器的情况下、 我希望 SOA 和 Vref 为 SOB/2 (3.3V/2 = 1.65V)。 不过、我在 SOA 和 SOB 处读数为0V。
驱动器似乎没有损坏、因为独立 PCB 上也会出现同样的问题。
您对出现此问题的原因有什么建议吗? 如果对可能的解决方案有任何意见或见解,我将不胜感激。 此外,不要犹豫,问你是否需要任何额外的信息有关这个问题。
提前感谢您、此致!