This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以极低的速度运行 BLDC 电机(~0.2RPM)

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, MCT8316Z
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301726/running-a-bldc-motor-at-very-low-speed-0-2-rpm

主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、DRV8316
您好!
是有人建议我在这里张贴这个问题,希望你可以指出我的正确方向。
我正在尝试非常缓慢地运行 BLDC 电机、理想情况下、它应该旋转得非常平稳。 转速范围应为0.1至5转/分、例如。
如果您能告诉我、TI 是否在他们的驱动器/电机测试中包含此类超低 RPM、那将对我大有裨益。 如果是、则以这种方式测试了哪些驱动器/电机。
是否有您可以向我指出此测试中使用的示例代码?
如果我自己尝试实现这些目标(例如选择具有大量极对而不是低极对的电机)、TI 会提供哪些一般性建议?
您认为有用的任何其他信息都将受到赞赏。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    我会回到你的,由 Dec. 11g.

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asaf、

    我们通常能够以其最大额定速度的8%驱动电机。 尽管电机能够在较低速度下生成足够的 BEMF、但我们可以将这些电机驱动到低于电机最大速度的8%。

    驱动电机的速度取决于电机结构、因此我们不会进行低转速测试。

    为了缓慢驱动电机、我们建议切换到 MCT8316Z 等有传感器器件、或使用齿轮箱来降低电机的输出速度、从而允许电机以更高的速度旋转。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua!

    我阅读了这 张票证、这与我想做的非常相似。
    我从回答的角度来看、如果我实施 PID/PI 控制器来管理到电机的输出、那么我应该能够非常缓慢且非常平稳地运行 BLDC 电机。 根据我的理解、答案看起来独立于所使用的特定电机、但可能有比其他电机更适合此任务的电机。

    从网上的其他来源,我收集了这些指针:

    旋转电机的估计算法、
    1.使用高极对数电机

    2.正弦控制通常优于梯形控制。 我打算使用 SPWM。

    3.在使用闭环系统时,电机的分辨率应该很高。 我打算使用具有0.01或0.04角度分辨率的编码器、这种分辨率应足够大。

    4.考虑到 MCT8316Z 具有梯形输出和前一个正弦波、DRV8316REM 是否比 MCT8316Z 更适合我? 我也不打算使用霍尔传感器进行位置反馈、而是使用外部位置编码器。

    您能否对您认为相关的任何内容添加/评论?

    在您看来、我的方向是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    您走上了正确的道路。 我确实认为、使用 DRV8316以及运行 PID/PI 环路的外部控制器、使用编码器作为输入、将是以极低速运转电机的良好系统。  

    此致、

    约书亚